请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 大家好!
我们之前在基于 DSP TMS320C6678的定制电路板上使用的是 MT41K256M16HA-125:E (DDR3-1600)。
内存在1066Mbit (533MHz)运行时没有问题。
这些存储器现已停产、因此我们需要使用以下建议器件型号替换它们: MT41K256M16TW-107 IT:P (DDR3-1866)。
这些新器件是否支持使用与之前使用的器件相同的工作频率(1066Mbit、即533MHz)?
在 sprabi1b.pdf (KeyStone 器件的 DDR3设计要求)上、没有提到 DDR3-1866器件。
提前感谢、
Simone