This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:VOLIB TDU CPT 问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639915/omap-l138-volib-tdu-cpt-issue

器件型号:OMAP-L138

您好、TI 支持!

我正在使用 VOLIB 版本2.1.0.1中的 TDU (音频检测装置)。 我的任务之一是在语音信道上跟踪呼叫进程提示音(CPT)。

问题是、呼叫进程提示音可能同时来自 TDM 端和网络端。 但我需要仅跟踪 TDM 音调。 我已将 TDU 配置为仅在 TDM 端和会议后工作(使用 TDU CTL_POSITION)。 当网络侧 TDU 上生成的 CPT 也被激活时、这不是必需的。

我的问题是如何配置 tduCptCfgCtl_t (调用进程音调检测器配置结构)来过滤 TDM 侧信号? VOLIB 封装中没有任何此类示例。 参数 startFreq 和 endFreq 相应地设置为420Hz 和430Hz。 两侧的 CPT 具有相同的频率(425Hz)。

非常感谢!

Bakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bakir、您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yordan!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要问题是必须在 toneOnEnergy、toneOnSnr 参数中放置什么值。 我尝试设置它们、但未能过滤出我的主 CPT 信号。 我可能使用了错误的 Q 数字格式?

    例如、我将 toneOnEnergy 设置为-15或-5dBm、但 TDU 会检测到具有-20dBm 功率的音调。 事实在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    很抱歉打扰你。 我的问题可以在多快的时间内得到 SW 团队的回答?
    我找到了权变措施、但希望获得一个直接的解决方案。

    Bakir