请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 您好、TI 支持!
我正在使用 VOLIB 版本2.1.0.1中的 TDU (音频检测装置)。 我的任务之一是在语音信道上跟踪呼叫进程提示音(CPT)。
问题是、呼叫进程提示音可能同时来自 TDM 端和网络端。 但我需要仅跟踪 TDM 音调。 我已将 TDU 配置为仅在 TDM 端和会议后工作(使用 TDU CTL_POSITION)。 当网络侧 TDU 上生成的 CPT 也被激活时、这不是必需的。
我的问题是如何配置 tduCptCfgCtl_t (调用进程音调检测器配置结构)来过滤 TDM 侧信号? VOLIB 封装中没有任何此类示例。 参数 startFreq 和 endFreq 相应地设置为420Hz 和430Hz。 两侧的 CPT 具有相同的频率(425Hz)。
非常感谢!
Bakir