请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM385 您好!
我想使用 DM385 MCASP 模块作为 I2S 接收器。 对于主时钟输入、参考手册提到了 一个 AHCLKR 引脚、此引脚可被用于这个时钟输入。 但是、DM385数据表不会为 AHCLKR 信号分配任何焊球编号。 DM385上是否存在 AHCLKR 信号? 在时序要求部分的数据表中提到了 AHCLKR 信号。
否则、我认为 I2S 接收映射如下:
LRClock 输入- MCA[0]_AFR - AF30
I2S0数据输入- MCA[0]_AXR[0]- AF29
位时钟输入- MCA[0]_ACLKR - AD30
这些是正确的吗?
谢谢。