This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:McASP AHCLKR 引脚?

Guru**** 2604135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649425/dm385-mcasp-ahclkr-pin

器件型号:DM385

您好!

我想使用 DM385 MCASP 模块作为 I2S 接收器。 对于主时钟输入、参考手册提到了 一个 AHCLKR 引脚、此引脚可被用于这个时钟输入。 但是、DM385数据表不会为 AHCLKR 信号分配任何焊球编号。  DM385上是否存在 AHCLKR 信号?  在时序要求部分的数据表中提到了 AHCLKR 信号。

否则、我认为 I2S 接收映射如下:

LRClock 输入- MCA[0]_AFR - AF30

I2S0数据输入- MCA[0]_AXR[0]- AF29

位时钟输入- MCA[0]_ACLKR - AD30

这些是正确的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    查询已转发给相应的团队成员。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    你是对的。 看起来焊球引脚不可用于 AHCLKR 信号。 但我相信您应该能够通过只使用 LRCLK 和 BCLK 将其用作 I2S 接收器。
    您提到的其他 I2S 接收引脚映射是正确的。