请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
我们的系统当前在 ARM 上使用 Syslink 2.10 (Linux 2.6.33)、在 DSP 上使用 SYSBIOS 6.33、IPC 1.24。 此外、出于性能原因、我们将 MessageQ 替换为随 Syslink 示例33代码一起提供的 umsg。
我们现在要升级到更高版本的 Linux 和 SYSBIOS、这需要 IPC 3.46、但 IPC 安装中缺少示例33代码。
IPC 用户和迁移指南中未记录 umsg 的使用–您能否提供与 IPC 3.46配合使用的新版本 umsg?