This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:针对 umsg 的 IPC 3.46支持

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649399/rtos-omap-l138-ipc-3-46-support-for-umsg

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我们的系统当前在 ARM 上使用 Syslink 2.10 (Linux 2.6.33)、在 DSP 上使用 SYSBIOS 6.33、IPC 1.24。 此外、出于性能原因、我们将 MessageQ 替换为随 Syslink 示例33代码一起提供的 umsg。

 

我们现在要升级到更高版本的 Linux 和 SYSBIOS、这需要 IPC 3.46、但 IPC 安装中缺少示例33代码。

IPC 用户和迁移指南中未记录 umsg 的使用–您能否提供与 IPC 3.46配合使用的新版本 umsg?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    遗憾的是、IPC 3.46不支持 UMsg。

    最棒的
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、
    这是否有任何具体原因- IPC 3.46 MessageQ 是否提高了延迟性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    为了响应用户反馈、即 API 过于复杂、HLOS BIOS 通信选项被减少、并且为了使其与 HLOS 惯例(主要在 Linux 中)普遍兼容、用户空间对硬件的访问应该有限。 这与延迟性能无关。

    我们提供了有关优化 MessageQ 延迟的指南、该指南可能对您有所帮助:

    processors.wiki.ti.com/.../Optimizing_IPC_Applications

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的
    Sahin