This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:UART 引脚未发送

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640437/tms320c6748-uart-pin-not-transmitting

器件型号:TMS320C6748

您好!

我使用的是 C6748 LCDK 套件。 我已成功试用 UART2 starterware 代码。 现在、我想从 LCDK 套件的 UART1传输数据。 UART 中断、ENTER ISR 对 UART1寄存器基址执行 UARTputnonblocking()函数、但示波器中的 J15引脚19 UART1 TX 没有变化。 为什么会发生这种情况? 我应该在电路板上设置接头或跳线之类的东西吗? 请帮助。

提前感谢

Shalini K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要在 UART1的正确引脚中启用时钟和多路复用。 此外、在 LCDK 上、UART1线路与 AES850指纹芯片共享。 只有 LCDK 的第一个版本具有该芯片。 较新版本没有安装芯片。 原理图可以肯定的是、即使芯片未安装、UART1线路也未连接。 检查 R205和 R208是否未组装。 需要组装 R206和 R209。 或在 R206处探测 TXD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢先生... R206和 R209未组装...