请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 您好!
我使用的是 C6748 LCDK 套件。 我已成功试用 UART2 starterware 代码。 现在、我想从 LCDK 套件的 UART1传输数据。 UART 中断、ENTER ISR 对 UART1寄存器基址执行 UARTputnonblocking()函数、但示波器中的 J15引脚19 UART1 TX 没有变化。 为什么会发生这种情况? 我应该在电路板上设置接头或跳线之类的东西吗? 请帮助。
提前感谢
Shalini K