This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:QT Creator 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640414/linux-am5728-qt-creator-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好:
    我 在 Ubundu14.04系统中使用 Qtcreator 编译了 AM5728平台的工程、编译 错误:

/home/linux/AM5728/linux-devkit/sysroots/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/usr/include/gnu/stubs.h:7:错误:GNU/stubs-soft.h:无此类文件或目录
#包含
^μ A

    期待您的专业回复、谢谢!


    编译环境不会检出错误、下面是我的安装环境:

已将 TI SDK  ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.03.00.04-Linux-x86-Install.bin 安装 到路径:/home/linux/AM5728;

  已将 交叉编译文件安装到路径:/home/linux/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf;

  已将 qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.1.0.run 安装 到路径:/home/linux/qtcreator-4.1.0.

配置 Qt Creator

*使用 TI SDK 环境进入 Qt:

root@Ubuntu:/home/linux 源/home/linux/AM5728/linux-devkit/environment-setup
[Linux-Devkit]:/home/linux > CD /home/linux/qtcreator-4.1.0/bin
[Linux-Devkit]:/home/linux/qtcreator-4.1.0/bin。/qtcreator

*单击 Tool->Options->Build&Run->Compilers->Add->GCC:

编译器路径: /home/linux/AM5728/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-g ++;

*单击 Tool->Options->Build&Run->Qt Versions->Add:

qmake 位置: /home/linux/AM5728/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/qt5/qmake;

*单击 Tool->Options->Build&Run->Debugs->Add:

名称:AM5728-Debugger

路径: /home/linux/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gdb

*单击 Tool->Options->Build&Run->Kits->Add:

姓名:AM5728

设备类型:通用 Linux 设备

编译器:GCC

调试器:AM5728调试器

QT 版本:QT 5.6.2 (qt5)

    再次 期待您的专业回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weili、

    请将 Linux-OE-g++添加到 Qt mkspec:



    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加此配置后、它实际上可以编译、谢谢