工具/软件:Linux
您好:
我 在 Ubundu14.04系统中使用 Qtcreator 编译了 AM5728平台的工程、编译 错误:
/home/linux/AM5728/linux-devkit/sysroots/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/usr/include/gnu/stubs.h:7:错误:GNU/stubs-soft.h:无此类文件或目录
#包含
^μ A
期待您的专业回复、谢谢!
编译环境不会检出错误、下面是我的安装环境:
已将 TI SDK ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.03.00.04-Linux-x86-Install.bin 安装 到路径:/home/linux/AM5728;
已将 交叉编译文件安装到路径:/home/linux/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf;
已将 qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.1.0.run 安装 到路径:/home/linux/qtcreator-4.1.0.
配置 Qt Creator
*使用 TI SDK 环境进入 Qt:
root@Ubuntu:/home/linux 源/home/linux/AM5728/linux-devkit/environment-setup
[Linux-Devkit]:/home/linux > CD /home/linux/qtcreator-4.1.0/bin
[Linux-Devkit]:/home/linux/qtcreator-4.1.0/bin。/qtcreator
*单击 Tool->Options->Build&Run->Compilers->Add->GCC:
编译器路径: /home/linux/AM5728/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-g ++;
*单击 Tool->Options->Build&Run->Qt Versions->Add:
qmake 位置: /home/linux/AM5728/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/qt5/qmake;
*单击 Tool->Options->Build&Run->Debugs->Add:
名称:AM5728-Debugger
路径: /home/linux/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gdb
*单击 Tool->Options->Build&Run->Kits->Add:
姓名:AM5728
设备类型:通用 Linux 设备
编译器:GCC
调试器:AM5728调试器
QT 版本:QT 5.6.2 (qt5)
再次 期待您的专业回复、谢谢!