This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:DDR 存储器大小

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640605/tmdsevm572x-ddr-memory-size

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件:AM5728

尊敬的 TI 支持:

我们正在基于 AM5728评估板进行定制设计。  

*我可以看到、如果是256X16 DDR3L、A15未使用、那么我们是否可以在电路板中使用512X16 DDR3L 芯片将 DDR3L 从2GB 增加到4GB?

*是否需要任何与固件相关的更改、或者是否可以直接使用?

请提供建议

谢谢、

Jagdish

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述 USER="Jagdish Karamchandani"]我可以看到在256X16 DDR3L 的情况下未使用 A15,所以我们可以在电路板中使用512X16 DDR3L 芯片,将 DDR3L 从2GB 增加到4GB?[/quote

    是的、您可以。

    [报价用户="Jagdish Karamchandani"]是否需要任何与固件相关的更改或可以直接使用?

    您需要使用 EMIF 工具: www.ti.com/.../sprac36a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的回复。

    此致、
    Jagdish