请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM572X 主题中讨论的其他器件:AM5728
尊敬的 TI 支持:
我们正在基于 AM5728评估板进行定制设计。
*我可以看到、如果是256X16 DDR3L、A15未使用、那么我们是否可以在电路板中使用512X16 DDR3L 芯片将 DDR3L 从2GB 增加到4GB?
*是否需要任何与固件相关的更改、或者是否可以直接使用?
请提供建议
谢谢、
Jagdish