This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:未找到 GStreamer qmlglsink 元素

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649129/am5728-gstreamer-qmlglsink-element-not-found

器件型号:AM5728

卡:TI AM5728 EVM

内核:使用 Processor SDK 04 01 00 06

您好专家、

我想使用 qmlglsink 元素、以便如何将其添加到  gstreamer1.0-plugins-bad-1.8.3 (.ipk 文件)

BR

Faiez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将进行检查、但我知道当您尝试构建 qmlglsink/Qmlglsrc 元素时、您需要 qt、因此当您配置输出时、应"说"将构建 qt 插件。


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、当我在 PC 上安装相同版本的 gstreamer1.0-plugin-bad-1.8.3时、我发现了 qmlglsink 元素。问题是如何使用 TI AM5728 EVM 获得相同的结果

    BR
    Faiez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从我看到的内容来看、这些元素并不是在所有平台/操作系统上运行的。 我会建议您检查此问题。
    我还看到在坏插件中有/ext/qt 文件夹、但我想它可能是--disable-qt。
    您可以检查 configure.ac 文件。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-bad/1.8.3-r5/gst-plugins-bad-1.8.3下找到 configure.ac

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 请重新打开。

    BR
    玛格丽塔