请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 卡:TI AM5728 EVM
内核:使用 Processor SDK 04 01 00 06
您好专家、
我想使用 qmlglsink 元素、以便如何将其添加到 gstreamer1.0-plugins-bad-1.8.3 (.ipk 文件)
BR
Faiez
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.