This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Dm385:图像调优问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649472/dm385-issues-with-image-tuning

器件型号:DM385

我们在调整图像时遇到问题、希望对一些问题进行一些澄清。

 

我们使用的是 DM385芯片。 该文档指出、LSC 用于设置 ISIF 模块的增益、在 LSC 之前需要进行直流消减。 我们使用 DCC 工具来调节直流减法、LSC 和 AWB (按该顺序)。 我们遇到的主要问题是 ISIF 模块中的偏移和增益设置似乎不正确、图像会出现轻微的黄色色调。 以下是一些具体问题、但如果对此有任何深入了解、我们将不胜感激。

 

关于 IPNC 3.9.1:iss_03_80_00_00是 ISS 模块软件的最新版本吗? 我们正在处理的项目有 iss_03_80_00_70。 是否有任何有关此版本中所做更改的文档?

 

LSC 和直流消减的状态是什么?  它们是否在该版本中工作? 如果是、更新它们的最佳方法是什么? 它们似乎没有从默认 DCC 参数中正确更新。

 

是否可以获取包含 IDCC.h 中引用的函数“DCC_UPDATE”的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    查询已转发给相应的团队成员。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    您能否告诉我们,由于官方版本3.9.0包括 iss_03_80_00_00,您从哪里获得了包 iss_03_80_00_70?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishwanath、

    我们的软件基于 NSketch 提供的 CARBB-RDK 设计软件。 我不确定他们从哪里获得它。

    谢谢!