我们在调整图像时遇到问题、希望对一些问题进行一些澄清。
我们使用的是 DM385芯片。 该文档指出、LSC 用于设置 ISIF 模块的增益、在 LSC 之前需要进行直流消减。 我们使用 DCC 工具来调节直流减法、LSC 和 AWB (按该顺序)。 我们遇到的主要问题是 ISIF 模块中的偏移和增益设置似乎不正确、图像会出现轻微的黄色色调。 以下是一些具体问题、但如果对此有任何深入了解、我们将不胜感激。
关于 IPNC 3.9.1:iss_03_80_00_00是 ISS 模块软件的最新版本吗? 我们正在处理的项目有 iss_03_80_00_70。 是否有任何有关此版本中所做更改的文档?
LSC 和直流消减的状态是什么? 它们是否在该版本中工作? 如果是、更新它们的最佳方法是什么? 它们似乎没有从默认 DCC 参数中正确更新。
是否可以获取包含 IDCC.h 中引用的函数“DCC_UPDATE”的源代码?