This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:色条问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650034/dm388-color-bar-issue

器件型号:DM388

您好!

  我们正在使用具有 IPNC RDK v3.9.1的 DM388 CSK。 我们希望在 CVBS 和 HDMI 上覆盖色条。

  使用 devmem2、我更改了"SD_VENC_vmod"寄存器的寄存器值。 在这里、我们启用了色条的位。

 但这仅启用 CVBS 中的色条。 如何为 HDMI 启用色条? 是否需要进行任何设置?

此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    HDMI 不支持色条输出。  

    您可以尝试更改背景颜色并检查输出。 背景色是0x481052000寄存器处搅拌机模块的一部分。