请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM388 您好!
我们正在使用具有 IPNC RDK v3.9.1的 DM388 CSK。 我们希望在 CVBS 和 HDMI 上覆盖色条。
使用 devmem2、我更改了"SD_VENC_vmod"寄存器的寄存器值。 在这里、我们启用了色条的位。
但这仅启用 CVBS 中的色条。 如何为 HDMI 启用色条? 是否需要进行任何设置?
此致、
Amit Soni