Sitara 系列与朋友、
我们的一位客户询问了:可以在 AM335x 板上运行的 RDP 客户端。
他们发现了一个定期受支持的软件(这是一个重要的考虑因素、因为他们也非常重视网络安全、因此需要对在其系统上运行的所有软件进行定期更新)。 此客户端是 FreeRdp (http://www.freerdp.com/)。
FreeRdp 的客户机有一个 wayland 版本、这正是他们所需要的。 但问题是、它的 CMake 配置系统不包含交叉编译到 ARM 的任何规则、并且他们没有发现在 ARM 上运行 FreeRdp 的太多联机信息。
此外,没有太多证据表明人们在 ARM (网络/论坛等)上运行 freerdp,因此不幸的是,即使他们确实设法进行交叉编译,但遗憾的是,他们不能保证业绩。
因此、问题就在于... AM335x Sitara 上是否运行了任何其他 RDP 客户端选项?
Ty、
是的