This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:Remote Desktop Client 选项

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636547/am3352-remote-desktop-client-options

器件型号:AM3352

Sitara 系列与朋友、

我们的一位客户询问了:可以在 AM335x 板上运行的 RDP 客户端。

他们发现了一个定期受支持的软件(这是一个重要的考虑因素、因为他们也非常重视网络安全、因此需要对在其系统上运行的所有软件进行定期更新)。 此客户端是 FreeRdp (http://www.freerdp.com/)。

FreeRdp 的客户机有一个 wayland 版本、这正是他们所需要的。 但问题是、它的 CMake 配置系统不包含交叉编译到 ARM 的任何规则、并且他们没有发现在 ARM 上运行 FreeRdp 的太多联机信息。  

此外,没有太多证据表明人们在 ARM (网络/论坛等)上运行 freerdp,因此不幸的是,即使他们确实设法进行交叉编译,但遗憾的是,他们不能保证业绩。

因此、问题就在于... AM335x Sitara 上是否运行了任何其他 RDP 客户端选项?

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser、

    作为一种替代方案、如果我们建议 VNC 客户端(如果他们决定这样做)、我们也会感兴趣-现在我们知道 RDP 可能是 ARM 面临的挑战、他们的 Windows 团队可能更愿意考虑 VNC 客户端。

    我将等待输入、但也希望传递这个值。

    再次感谢您、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    很抱歉耽误了时间、但我们需要做一些研究来提出一些建议。 正如您所知、我们目前既不为 RDP 客户端也不为 VNC 客户端提供 SDK、我们目前没有计划这样做。 因此、我们在这一领域没有太多的专业知识、因为它更多地成为 ARM Linux 系统设计问题。

    假设我们使用 Yocto/OE 构建 SDK 和文件系统、则使用该环境中提供的内容将其中一项功能添加到 SDK 文件系统可能是最简单的路径、但它肯定不是唯一的路径。 通过 Yocto/OE 提供了一些 VNC 解决方案、但 RDP 在外围设备上仍然有点小。

    以下是我们如何使用 Yocto/OE 构建 SDK 的指南:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    这将是本次旅程的良好起点。 但是、此任务仍需要一些相当好的 Yocto/OE 技能来添加必要的组件并使其全部正常工作。

    如果 Beagle 社区中的 Debian 能满足您的需求,那么使用它可能是另一种更快的途径,但该社区会提供支持。