请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMIC110 大家好、
我想知道 AMIC110的电源序列。
电源序列参考以下内容。
我的定制电路板上电序列如下所示。
观察此波形、在1.8V 线路上升之前、3.3V 线路大约为0.2V。
该0.2V 电压不会影响器件的上电。 换句话说、我们是否可以认为该波形不是问题?
此致、
Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.