This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:LDO 输出故障。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649447/tms320c5517-ldo-outputs-failure

器件型号:TMS320C5517

大家好、

我们开发了一个具有1、3V 内核和3.3V I/O 的板 TMS320C5517

随附 DSP 电源相关原理图。

我们遇到了与 DSP LDO 输出(1V3_USB、1V3_SAR、1V3_CORE)相关的问题、

某些电路上、这些电阻同时从标称电平1、3V 下降到大约1、0V 或更低、

这在很大程度上低于规格、我们认为可能会破坏 DSP。

首先,一般而言,这种电压降意味着什么?
电路板的哪一项功能可能会影响此内部生成的电压?  

现在、我们在这里解释一下相关情况。

DSP 是连接到 FPGA 的异步 EMIF、而 FPGA 又是某些从 ADC 的主器件。

当 FPGA 驱动 ADC 控制信号(MCLK、LRCLK、SCLK)时、ADC 就会立即从复位中移除

所有 DSP LCD 输出降至1、0V 或更低:ADC 保持复位状态后、LCD 输出立即恢复到常规的1、3V、

或 FPGA 本身保持复位状态。

如果 我们从电路板上移除 ADC、问题也不存在...

请注意、ADC 和 DSP 之间不存在直接的数字硬件接口;此外、在我们的测试中、

我们防止 DSP 将 EMIF 接口驱动到 FPGA。  

请勿随意要求我们提供更多信息。

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有这些电源(1V3_USB、1V3_SAR、1V3_CORE)均源自 TMS320C5517内部 LDO、该 LDO 由+3V3D_ISO (连接至 LDOI)提供。

    我怀疑当您在1V3_USB、1V3_SAR、1V3_CORE 上遇到压降时、+3V3D_ISO 也会下降。 您能检查一下吗? 如果确实如此、则产生+3V3D_ISO 电源的直流/直流转换器无法管理电路板的所有负载。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venturi 先生、

    LDO 的输出电压可能会出现这种类型的问题。
    让我们从 LDO 特性开始:
    DSP_LDO -数字内核的1.3V 或1.05V、250mA 最大电流(仅用于提供 CVDD)。 不能用于在1.4V (>200 MHz)工作范围内驱动 CVDD。
    ANA_LDO -适用于 SAR 和电源管理电路的1.3V、4mA 最大电流(仅用于为 VDDA_ANA 供电)
    USB_LDO - USB 内核数字和 PHY 电路的1.3V、25mA 最大电流(仅用于为 USB_VDD1P3和 USB_VDDA1P3供电)

    您能否测量原理图中列出的 LDO 引脚的电流值?
    遗憾的是,压降通常只能在 LDO 的最大额定输出电流下指定
    您能否测量铁氧体磁珠 FB15前后的电压值?
    我假设您出现问题的原因可能是 LDO 输出端的电阻更高。

    此致、
    Yanko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们终于找到了原因...
    实际上、DSP 仅通过 ADC 溢出输出直接连接到 ADC
    它与其中一个 DSP GPIO 引脚连接、 该引脚也被错误地软件配置为输出...

    经典行占位问题。

    很抱歉、您的注意力被浪费了。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享实际问题和解决方案。

    此致、
    Yordan