请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 大家好、
现在、我们正在为 媒体应用开发 CC3100和 TMS320DM368
我们有 Leopard 板368、我们在其中运行 SDK 的其中一个(DVSDK)、如何添加一个用户应用、例如使用 GPIO 作为 I/O 来使 LED 闪烁或使用 UART 来连接 TMS320DM368
我们已购买 CC3100 Booster WIFI 模块。
我们需要 通过 UART 将 CC3100与 TMS320DM368配合使用、以实现其中一种媒体应用。
我们已经了解了以下 wiki
并与 Tiva 系列 Launchpad 连接、运行示例程序之一、并在串行超级终端中看到 UARTdata。
但是、现在我们需要将主机替换为 运行 TI DVSDK 的 TMS320DM368。
如何将 UART 配置(用户应用)添加到 TI DVSDK 中? 是否有可用的示例或应用手册?
谢谢,
此致、
Sanath Rai