This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:TMS320DM368 (在其上运行 DVSDK)与 CC3100连接

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649310/tms320dm368-tms320dm368-dvsdk-running-on-it-interface-with-cc3100

器件型号:TMS320DM368

大家好、

现在、我们正在为    媒体应用开发 CC3100和 TMS320DM368

我们有 Leopard 板368、我们在其中运行 SDK 的其中一个(DVSDK)、如何添加一个用户应用、例如使用 GPIO 作为 I/O 来使 LED 闪烁或使用 UART 来连接 TMS320DM368

我们已购买 CC3100 Booster WIFI 模块。

我们需要    通过 UART 将 CC3100与 TMS320DM368配合使用、以实现其中一种媒体应用。

我们已经了解了以下 wiki

CC3100 UART 主机接口-德州仪器 Wiki

processors.wiki.ti.com

并与 Tiva 系列 Launchpad 连接、运行示例程序之一、并在串行超级终端中看到 UARTdata。

但是、现在我们需要将主机替换为  运行 TI DVSDK 的 TMS320DM368。

如何将 UART 配置(用户应用)添加到 TI DVSDK 中? 是否有可用的示例或应用手册?

谢谢,

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanath、

    查询已转发给相应的团队成员。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!



    您可以使用/dev/ttySX 获取 UART 并将其用于支付应用程序。 X 将为0、1、2、3等、具体取决于您的 UART 端口号。 您可以在此处参考 :www.codeproject.com/.../C-program-to-Linux-Serial-port-read-write


    确保在器件树或电路板文件中启用 UART 端口、具体取决于 Linux 版本。