This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:在 systemd 中配置 IP 地址

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639705/linux-am5718-configuring-ip-addresses-in-systemd

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

此线程建议 通过修改 /lib/systemd/system/systemd-networkd.service 文件并使用"/sbin/ifup eth1"而不是"systemd-networkd"来配置 systemd 中的 IP 地址。

https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1020/p/556130/2035119

我认为配置 IP 地址的正确方法是使用 systemd 方法来配置网络,方法是按 原样使用"systemd-networkd"网络管理器,并在 /etc/systemd/network 中的网络文件中配置 IP 地址

总结:

1.请勿修改 /lib/systemd/system/systemd-networkd.service

2.在  /etc/systemd/network 中配置网络文件   (示例如下所示)

例如:对于 eth0、只需添加文件 /etc/systemd/network/10-eth.network 及内容:

[匹配]
NAME=eth0

[网络]
地址=10.14.28.139/24
网关=10.14.28.253

请参阅 systemd.network 的手册页,以配置这些网络文件以满足更复杂的网络需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您指出此配置选项,我同意您演示的方法。 对于阅读此主题的人,此站点提供了有关 systemd 网络守护程序的更多信息。

    wiki.archlinux.org/.../systemd-networkd

    此致、
    Schuyler