工具/软件:Linux
此线程建议 通过修改 /lib/systemd/system/systemd-networkd.service 文件并使用"/sbin/ifup eth1"而不是"systemd-networkd"来配置 systemd 中的 IP 地址。
https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1020/p/556130/2035119
我认为配置 IP 地址的正确方法是使用 systemd 方法来配置网络,方法是按 原样使用"systemd-networkd"网络管理器,并在 /etc/systemd/network 中的网络文件中配置 IP 地址
总结:
1.请勿修改 /lib/systemd/system/systemd-networkd.service
2.在 /etc/systemd/network 中配置网络文件 (示例如下所示)
例如:对于 eth0、只需添加文件 /etc/systemd/network/10-eth.network 及内容:
[匹配]
NAME=eth0
[网络]
地址=10.14.28.139/24
网关=10.14.28.253
请参阅 systemd.network 的手册页,以配置这些网络文件以满足更复杂的网络需求。