This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:无法发布 IP 地址。 启动前出现几个电源故障指示。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640150/66ak2h14-cannot-have-an-ip-address-issued-couple-of-power-failure-indications-before-booting-up

器件型号:66AK2H14

评估板有以下问题:

1) 1)上电后、大部分时间都指示电源故障。 有时它会成功启动。

2) 2)要访问任何信息演示等、 我需要计算机所在网络上的设备的 IP 地址。 我按照包装盒附带的说明(不 通过 USB 总线连接计算机),在我的家庭专用网络中经过几次尝试后,模块显示了一个。 在我的 PC 的浏览器上键入 IP 地址时、我收到错误、例如连接时间太长。

我再次尝试、这次是在链接 https://training.ti.com/introducing-the-evmk2h-evaluation-module 上的视频之后、 该视频显示模块必须通过 USB 连接到计算机。 模块不再显示 IP 地址。 在我的调制解调器的网络图中、连接显示断开。 为了解决此问题、我从该地图上移除了器件、并尝试再次启动、希望调制解调器可能会为电路板发出另一个器件、但它没有。 根据启动指南、除非成功完成上述步骤、否则我无法执行任何操作。 有人可以帮助吗?

EVI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请详细说明以下内容:
    1.您正在运行/尝试运行什么软件? RTOS 还是 Linux?
    这是哪个 SDK 版本?
    3.共享您在调试控制台上看到的任何日志,以便我们可以对其进行检查。
    4.共享电源故障消息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jordan 你好!
    答案。
    1) 1)浏览器在 Windows 10上运行。 说明文本文件显示、在我执行任何操作以获取 IP 地址并通过 PC 连接到浏览器和以太网之前、需要了解更多说明。 它未指定我的 PC 应该在哪个系统上运行。
    2) 2)评估模块为 EVMK2HX REV 40。 板背面还有一个字符串、其内容为:DSPM-8305E AMC REV:A104-1。
    3) 3)今天我奇迹般地得到了一个 IP 地址。 启动后、电路板的屏幕显示以下消息:
    SoC 电源停止
    完成
    ARM SP1
    ARM SP1
    BMC 1.0.2.6版
    IP 地址192.168.1.5
    S/n:108049

    但是、当我在浏览器上键入 IP 时、错误消息会显示:
    无法访问此站点
    192.168.1.5的响应时间太长。
    尝试:
    正在检查连接
    检查代理和防火墙
    运行 Windows 网络诊断程序
    ERR_CONNECT_TIVE_OUT

    我通过 Windows 故障诊断程序检查了连接。 答复是:
    您的计算机似乎配置正确,但设备或资源(192.168.1.5)没有响应。

    4) 4)连接到电源时,有时会出现:SoC 电源故障。

    感谢您的回答。
    EVI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jordan 你好!
    答案。
    1) 1)浏览器在 Windows 10上运行。 说明文本文件显示、在我执行任何操作以获取 IP 地址并通过 PC 连接到浏览器和以太网之前、需要了解更多说明。 它未指定我的 PC 应该在哪个系统上运行。
    2) 2)评估模块为 EVMK2HX REV 40。 板背面还有一个字符串、其内容为:DSPM-8305E AMC REV:A104-1。
    3) 3)今天我奇迹般地得到了一个 IP 地址。 启动后、电路板的屏幕显示以下消息:
    SoC 电源停止
    完成
    ARM SP1
    ARM SP1
    BMC 1.0.2.6版
    IP 地址192.168.1.5
    S/n:108049

    但是、当我在浏览器上键入 IP 时、错误消息会显示:
    无法访问此站点
    192.168.1.5的响应时间太长。
    尝试:
    正在检查连接
    检查代理和防火墙
    运行 Windows 网络诊断程序
    ERR_CONNECT_TIVE_OUT

    我通过 Windows 故障诊断程序检查了连接。 答复是:
    您的计算机似乎配置正确,但设备或资源(192.168.1.5)没有响应。

    4) 4)连接到电源时,有时会出现:SoC 电源故障。

    感谢您的回答。
    EVI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evi、

    关于4:
    [报价]4)连接到电源时,有时我会得到:SoC 电源故障。
    这是一个已知问题(解决方法)、e2e 上有许多相关的线程。 查看其中的一些内容:
    e2e.ti.com/.../2165194
    e2e.ti.com/.../601215

    首先尝试解决这个问题、正如我认为的那样、这是您遇到的主要问题。

    此致、
    Yordan