请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 评估板有以下问题:
1) 1)上电后、大部分时间都指示电源故障。 有时它会成功启动。
2) 2)要访问任何信息演示等、 我需要计算机所在网络上的设备的 IP 地址。 我按照包装盒附带的说明(不 通过 USB 总线连接计算机),在我的家庭专用网络中经过几次尝试后,模块显示了一个。 在我的 PC 的浏览器上键入 IP 地址时、我收到错误、例如连接时间太长。
我再次尝试、这次是在链接 https://training.ti.com/introducing-the-evmk2h-evaluation-module 上的视频之后、 该视频显示模块必须通过 USB 连接到计算机。 模块不再显示 IP 地址。 在我的调制解调器的网络图中、连接显示断开。 为了解决此问题、我从该地图上移除了器件、并尝试再次启动、希望调制解调器可能会为电路板发出另一个器件、但它没有。 根据启动指南、除非成功完成上述步骤、否则我无法执行任何操作。 有人可以帮助吗?
EVI。