工具/软件:Linux
你(们)好
我使用 SDK 版本:SDK_RT_3.3 AM3354、我有关于大容量存储小工具的问题、请询问您。
环境的使用如下:
SD 卡环境:
文件系统:FAT32群集大小4096字节(4K) SD 卡容量为128G
AM3354环境
单核 CPU 时钟频率:1G DDR3L:512M
窗口7环境
窗口7 64位 CPU:2.8GHz DDR:8G
使用 Cato SD 卡读写速度测试的 Windows 7
读取速度20Mb/s 写入速度16.8Mb/s
AM3354 USB2.0 Mass Storage Gadget 模式、重新读取和写入外设 AM3354 SD 测试:
为 AM3354加电。
使用 g_mass 存储模块将 AM3354 SD 卡用作 PC 外设。
modprobe g_mass 存储文件=/dev/mmcblk0p1 removable=1 iSerialNumber=sn7890
使用 AM3354 MSG 读取和写入速度测试的 Windows 7
读取速度17.8Mb/s 写入速度3.7Mb/s
我应该如何加快 MSG 的读写速度?
谢谢