This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:USB 大容量存储小工具性能

Guru**** 2601585 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649580/linux-am3354-usb-mass-storage-gadget-performance

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用 SDK 版本:SDK_RT_3.3 AM3354、我有关于大容量存储小工具的问题、请询问您。

环境的使用如下:

SD 卡环境:

文件系统:FAT32群集大小4096字节(4K) SD 卡容量为128G

AM3354环境

单核 CPU 时钟频率:1G DDR3L:512M

窗口7环境

窗口7 64位 CPU:2.8GHz DDR:8G

使用 Cato SD 卡读写速度测试的 Windows 7

读取速度20Mb/s 写入速度16.8Mb/s

AM3354 USB2.0 Mass Storage Gadget 模式、重新读取和写入外设 AM3354 SD 测试:

为 AM3354加电。

使用 g_mass 存储模块将 AM3354 SD 卡用作 PC 外设。

modprobe g_mass 存储文件=/dev/mmcblk0p1 removable=1 iSerialNumber=sn7890

使用 AM3354 MSG 读取和写入速度测试的 Windows 7

读取速度17.8Mb/s 写入速度3.7Mb/s

我应该如何加快 MSG 的读写速度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我知道。
    谢谢
    Biser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5004730"]

    读取速度17.8Mb/s 写入速度3.7Mb/s

    我应该如何加快 MSG 的读写速度?

    [/报价]

    这些数字与我们测量的值相匹配。 内核 USB 驱动程序中有几个位置可以进行优化以提高"写入"速度。 根据我当前的工作计划、我计划在2018年第二季度进行一次优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你刘斌、我明白了。