This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:GRPX 寄存器问题

Guru**** 2600505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648329/dm388-grpx-register-issue

器件型号:DM388

您好!

   我正在使用具有 IPNC RDK v3.9.1应用程序的 DM388 CSK。 我根据用户指南更改了 Rules.make 文件。

我使用"Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/ALG/SW_OSD/fonts/ASCII_TI_Logo_160_64.c"中的数组文件在 OSD 框架中定义了用户定义的徽标。 但我在其中遇到了一些问题。


1.禁用透明度时,视频正常。 但是、每当我启用它时、视频帧丢失和延迟也会出现。 视频帧丢失率为50%。

我浏览了 DM388_HDVS 文档。 写入"GRPX 模块不包含任何32位 MRs"。 如何检查这些寄存器的值? 因为我能够使用"devmem2"获取寄存器的值。 我没有获取 GRPX 寄存器的任何子地址和偏移量。 如何检查该寄存器值?

此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查询已转发给相应的团队成员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确、GRPX 模块没有存储器映射寄存器。 所有配置均使用描述符完成、不能使用 devmem2读取。

    您是否确定由于透明度而导致缓慢? 根本不应该发生这种情况? 您可以再试一次并检查一下吗?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

          是的。 由于透明度、存在帧损失。

    此致、

    Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    您使用哪种 GRPX 输入格式?

    Rgds、
    Brijesh