您好!
我正在使用具有 IPNC RDK v3.9.1应用程序的 DM388 CSK。 我根据用户指南更改了 Rules.make 文件。
我使用"Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/ALG/SW_OSD/fonts/ASCII_TI_Logo_160_64.c"中的数组文件在 OSD 框架中定义了用户定义的徽标。 但我在其中遇到了一些问题。
1.禁用透明度时,视频正常。 但是、每当我启用它时、视频帧丢失和延迟也会出现。 视频帧丢失率为50%。
我浏览了 DM388_HDVS 文档。 写入"GRPX 模块不包含任何32位 MRs"。 如何检查这些寄存器的值? 因为我能够使用"devmem2"获取寄存器的值。 我没有获取 GRPX 寄存器的任何子地址和偏移量。 如何检查该寄存器值?
此致、
Amit Soni