This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Linux SDK 中缺少 Libdce 头文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640219/am5728-libdce-headers-missing-from-linux-sdk

器件型号:AM5728

您好!

我目前使用的是 AM5728处理器 SDK 的版本3.01.00.06、其中包含 用于开发的 AM5728EVM。  我对 libdce 和 dspdce 进行了一些修改、以便在 DSP1上运行基于 VIDENC2的定制编解码器。  出于各种原因、我想更新到较新的4.01.00.06 SDK。  在构建测试期间、我注意到 Linux-Devkit/sysroots/armv7ahf-neon -linux-gnueabi/usr/include/中缺少 DCE 头文件目录。  根据清单、 libdce 应该在较新的 SDK 中提供、并且.so 存在、因此我想知道为什么现在缺少头文件。

是否有人知道 TI 是否计划停止使用较新版本的 SDK 发布 DCE 头文件?  或者这只是一种监督吗?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    请查看 Processor SDK 3.01.00.06的清单、在主机表上安装的开发库中存在"libdce-dev"、在4.01.00.06 SDK 清单上不存在。 如果您希望处理器 SDK 4.01.00.06上存在"libdce-dev"、则应在中添加 utils_append =" libdce-dev" 开始构建 SDK 之前、请访问/build/conf/local.conf。 您可以在 此处找到处理器 SDK 构建步骤

    此致、
    Kemal