您好!
我目前使用的是 AM5728处理器 SDK 的版本3.01.00.06、其中包含 用于开发的 AM5728EVM。 我对 libdce 和 dspdce 进行了一些修改、以便在 DSP1上运行基于 VIDENC2的定制编解码器。 出于各种原因、我想更新到较新的4.01.00.06 SDK。 在构建测试期间、我注意到 Linux-Devkit/sysroots/armv7ahf-neon -linux-gnueabi/usr/include/中缺少 DCE 头文件目录。 根据清单、 libdce 应该在较新的 SDK 中提供、并且.so 存在、因此我想知道为什么现在缺少头文件。
是否有人知道 TI 是否计划停止使用较新版本的 SDK 发布 DCE 头文件? 或者这只是一种监督吗?
谢谢、
Chris