This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:读取多播地址表条目的示例

Guru**** 2600495 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649635/linux-am3352-example-for-reading-multicast-address-table-entry

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

我的一位客户要求 AM3352 Linux 读取地址表条目示例。  

有人能帮助提供一些指导吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    TI SDK 文件系统中有一个名为 switch-config 的应用程序。 此应用程序允许用户配置开关以进行实验和调试。 如果客户对应用程序如何访问交换机感兴趣、请点击此处、获取源代码的链接。

    git.ti.com/.../

    此链接指向 LCPD 用户指南。

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_CPSW_User's_Guide

    此致、
    Schuyler