This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:2D/3D 校准

Guru**** 2601585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647812/rtos-tda2evm5777-2d-3d-calibration

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我尝试在 TDA2x 系统上执行校准步骤、并被 VisionSDK 提供的校验器弄糊涂了。

2D 校准使用此模式:

3D 校准使用此模式:

为什么会发生这种情况? 我可以对这两种情况使用相同的模式吗? 我甚至可以使用自定义校验器吗?

谢谢、

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在图表下方、您应使用它进行校准

    对于2D SRV: \VISION_SDK\APPS\TOOLS_VISION_TOOLS\docs\Checkers_for_2D_calibration.doc

    对于3D SRV: \VISION_SDK\APPS\TOOLS_VISION_TOOLS\docs\poster_calib_chart.pdf

    我正在回答谢汉克对你的其他问题发表评论

    >>> 是否可以对两种情况使用相同的模式? 我甚至可以使用自定义校验器吗?

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有没有来自 Shashankk 的消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    仅支持线程中提到的图表。

    此致
    Shashank