请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 工具/软件:Linux
您好!
TI、
我正在 K2g 的 SDK04.01上工作、我想让 uart1和 uart2在 Linux-4.9.41上工作。
我修改内核、如下所示:
现在、uart1在波特率115200bps 下不能正常工作、但9600bps 也可以。uart2在115200bps 和9600bps 下也可以正常工作。 使用"echo "23423e23e2">/dev/ttyS1或"echo "23423e23e2">/dev/ttyS2
要进行测试。如果我使用"Getty 115200 /dev/ttyS1 "或"Getty 115200 /dev/ttyS2 "、则 uart1和 uart2的控制台不会显示任何字符。
有什么解决方案?
BR、
Vefone