This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:编译 uboot 包后、我们应该使用哪个 u-boot 文件?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648302/linux-omap-l138-which-u-boot-file-should-we-use-after-we-compiled-uboot-package

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

工具/软件:Linux

您好!

我们正在处理器 SDK 中使用 OMAP-L138。 在我们使用命令行对其进行编译之后:

使 cross_compile=arm-linux-gnueabi- O=OMAP-L138 omap138_lcdk_defconfig
使 cross_compile=arm-linux-gnueabi- O=OMAP-L138

我们有 u-boot.bin、uboot.img、u-boot.AIS、 u-boot-nodtb.bin 等  

我们在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Software_Developer%E2%80%99s_Guide 上阅读了该指南 

请告诉我们应该选择哪一个 u-boot 文件? 我们将在 SPI 闪存中使用它、我们如何将映像文件下载到 SPI 闪存中?

软件:ubuntu-14.04、 ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.01.00.06  

硬件:定制板

谢谢、

卢森黑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您看一下 U-boot 用户指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

    您将看到、TISDK 不支持 OMAP-L138 LCDK 上的 SPI 闪存启动。

    引导 OMAP-L138 LCDK 时、您需要首先刷写 u-boot.AIS 文件:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

    "但是、如果您使用基于 OMAP-L138的电路板(如 LCDK)、则需要使用 dd 命令将生成的 u-boot.AIS 映像写入 SD 卡。
    $ sudo dd if=u-boot.AIS of=/dev/sd SEE=117 BS=512 conv=fsyno"

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我不是说 LCDK。 我们使用的是定制板、而不是 LCDK。 我想知道 OMAP-L138安装程序或 SDK 是否可以支持 SPI 闪存?

    谢谢、
    卢森黑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、版本说明适用于处理器 SDK。 您可以看到 OMAP-L138 SoC 的配置文件不支持 SPI 闪存。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试为 SPI 闪存加电、因为 OMAP-L138数据表显示:

    在 uboot 启动后、我们将从 NAND 闪存启动内核。

    是否有任何方法可以使用假体 SDK 在 SPI 闪存中运行 uboot? 请为我提供版本说明的链接。

    谢谢、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有发布说明。 至少我不知道有什么。

    我建议查看此 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Booting_Linux_kernel_using_U-Boot

    此外、您可能还需要修改 u-boot 以在 u-boot 命令行中启用 SPI 接口和 SPI 命令。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan,您好!

    我是说在 SPI 闪存中启动 u-boot。 OMAP-L138能否使用假体 SDK 在 SPI 闪存中启动 u-boot? 有什么方法可以做到这一点吗?

    (我们的 Linux 内核和文件系统位于 NAND 闪存中、而 uboot 位于 SPI 闪存中)

    谢谢、

    卢森黑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、

    您首先需要从另一个存储设备(即 SD 卡)引导、然后按照提供的 wiki 将映像写入 SPI 闪存。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我们能否使用 CCS 将 u-boot 映像写入 SPI 闪存、然后从 SPI 闪存启动 OMAP-L138?

    如果是、我是否可以参考任何指导?

    谢谢、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L138
    e2e.ti.com/.../245197

    此致、
    Yordan