Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138
工具/软件:Linux
您好!
我们正在处理器 SDK 中使用 OMAP-L138。 在我们使用命令行对其进行编译之后:
使 cross_compile=arm-linux-gnueabi- O=OMAP-L138 omap138_lcdk_defconfig
使 cross_compile=arm-linux-gnueabi- O=OMAP-L138
我们有 u-boot.bin、uboot.img、u-boot.AIS、 u-boot-nodtb.bin 等
请告诉我们应该选择哪一个 u-boot 文件? 我们将在 SPI 闪存中使用它、我们如何将映像文件下载到 SPI 闪存中?
软件:ubuntu-14.04、 ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.01.00.06
硬件:定制板
谢谢、
卢森黑