This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:IPC 大数据示例问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649581/rtos-am5728-ipc-big-data-example-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

各位专家,您好

我在电路板上运行 ti rt-linux。

我运行了 IPC 大数据示例。第一次运行很顺利。但当我连续运行时。 运行效果不好。

root@am57xx-evm:~/usr/bin/simple_buffer_example/release/app_host dsp1
--> main:
--> Main_main:
--> App_create:
host is ready
<- App_create:
--> App_Size:
CMEM_init Success
CMEM_getPool Success
CMEM_LOCATool Success:allocated buffer 0x569000 create=App_create:--> App_mastits=0x72x16000=maf_ma16000_maf_mastrule=
0x77x000_maf_tasks=0x77x16000=f_ma16000_maf_maf_maf_maf_maix_maf_maix1



:0x72xtask_maf_maf_maf_maf_rule= 0x72xtask_maf_ma_ma16000_maf_maf_maf_maf_maf_maf_maf_maf_mastrule= 0x72xe

发送消息1
共享内存 phys Addr ffffffffa0000000
App_exec:发送消息2
App_exec:发送消息3
App_exec:接收消息1
App_exec:准备消息4
App_exec:发送消息4
App_exec:接收消息2
App_exec:准备消息5
App_exec:发送消息5
App_exec:接收消息3
App_exec:准备消息6 App_exec
:准备消息 发送消息6
App_exec:收到消息4
App_exec:准备消息7
App_exec:发送消息7
App_exec:收到消息5
App_exec:准备消息8
App_exec:发送消息8
App_exec:收到消息6
App_exec:准备消息9
App_exec:发送消息9
App_exec:收到消息7
App_exec:准备消息10
App_exec: 发送消息10
App_exec:消息接收8
App_exec:准备消息11
App_exec:发送消息11
App_exec:消息接收9
App_exec:准备消息12
App_exec:发送消息12
App_exec:消息接收10
App_exec:准备消息13
App_exec:发送消息13
App_exec:消息接收11
App_exec:准备消息14
App_exec: 发送消息14
App_exec:收到消息12
App_exec:准备消息15
App_exec:发送消息15
App_exec:收到消息13
App_exec:准备消息16
App_exec:发送消息16
App_exec:收到消息14
App_exec:收到消息15
App_exec:收到消息:16
App_exec:数据检查清除
<- App_exec:<- App_Delete
:<- App_0:<-
app_delete:
<- Main_main:

host:test passed
<- main:
root@am57xx-EVM:~/usr/bin/simple_buffer_example/release/app_host DSP1
--> main:
--> Main_main:
--> App_create:
app_create:host is ready
<- App_create:
--> App_exec: App_init_exec:
CMEM_SUCCEST_PRECISK
0x000_FAIL_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_0x000_FAILIN_SECTOR_SECTOR_SECTIONSING_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_0x000_FAILING_0x000_FAILIN_SECTION_SECTOR_SECTOR_SECTOR_000_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTION





SR_1堆、totalSize=16777216、totalFreeSize=16777216、largestFreeSize=16777216
App_taskFxn:SR_1堆、buf=0xaa56f080、size=16777216
App_exec:发送消息1
共享存储器 phys Addr Addr ffffffffa0000000
App_exec

:^停止发送 IPC 消息: //It was stopped running here.and I hit Ctrl+C 退出。

root@am57xx-EVM:~# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc2/trace0
[] 0.000] 18个资源条目、位于0x95000000
[ 0.000][t=0x00021d08] xdc.runtime.Main:--> main:
[ 0.000]使用主机
[在61上注册 rpmsg-proto:rpmsg-proto 服务 0.000][t=0x00040d79] xdc.runtime.Main: NameMap_sendMessage:host 53、port=61
[ 0.000][t=0x000501ff] xdc.runtime.Main:--> smain:
[ 0.000][t=0x000626dc]服务器:SERVER_CREATE:服务器就绪
[ 0.000][t=0x0006749d]服务器:<- Server_create:0
[ 0.000][t=0x0006a8f3]服务器:--> Server_exec:
[153.598][t=0x00000019:bfc2eddb]服务器:收到消息...1[153.598]
[t=0x00000019:bfc448b6]服务器:已配置共享区域条目...
[153.598][t=0x00000019:bfc4bf30]服务器:SERVER_EXEC: Processed id 1、CMD=0x1
[153.598][t=0x00000019:bfc562d7]服务器:Message Received...2[153.599]
[t=0x00000019:bfc5e8]服务器:Server=0x0000003:bfcc=0x993:
服务器:[0x0000.cn=15395993:

服务器:服务器:[0x0000003:bfd]服务器:服务器:0x0000.cn=153bfcc=15395993:服务器[0x0000.cn]服务器:服务器:服务器:服务器:0x0000.cn=0x0000.cn=153.5993bfcc=0x0000.cn]服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器0x0000.cn=0x0000.cn=153.5993bf993bfcc
已处理 id 4、cmd=0x2
[153.600][t=0x00000019:bfd94340]服务器:消息接收...5
[153.602][t=0x00000019:bfe7dbed]服务器:Server_exec: processed id 5、cmd=0x2
[153.602][t=0x00000019:bfe891f6]服务器:0x0000003b=
服务器:[0x0000007603]服务器:[0x993b=1576]服务器:[0x00000015374b=15374]
服务器:服务器:[0x993b=1536]服务器:服务器:服务器:服务器:接收到0x00000017d=1536d=1536d=1536d]服务器:[0x00000017d=1536d=1536d=1536d=1536d]服务器:服务器:服务器:[0x0000001536d=1536d=
已处理 id 7、cmd=0x2
[153.604][t=0x00000019:c006fe3c]服务器:消息接收...8
[153.606]服务器:Server_cmd:已处理 id 8、cmd=0x2
[153.606][t=0x00000019:c01651fd]服务器:c019:c015396[0x601]

服务器:已接收到的[0x0000002419:15391]服务器:[0x0000003]153915993[0x0000003]15
:服务器:0x602]15:0x602[0x00000015391]服务器:服务器:服务器:[0x0000003[0x0000003]15:0x602]15:0x602]15:服务器:0x602[0x0000003[0x0000002439153915391]服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:[0x0000003]15:服务器 已处理 id 10、cmd=0x2
[153.609][t=0x00000019:c034e6f2]服务器:消息接收到...11
[153.610][t=c019:c0437d56]服务器:Server_cmd:已处理 id 11、cmd=0x2
[153.610][t=0x00000019:c0443198]服务器:消息接收
到[0x00000019:c0610]服务器:[0x000000153.19:cn]服务器
:0x00000012=153.10613]服务器:[0x00000012=0x4610[0x00000012]服务器:0x000000153.1061]服务器:[0x00000012=0x00000012[0x00000012]服务器:0x4610[0x00000012]服务器:0x000000153.0610[0x00000012]服务器:0x000000153.1061]服务器:0x4610[0x00000012]服务器:[0x000000153.10617
已处理 ID 13、CMD=0x2
[153.613][t=0x00000019:c062c213]服务器:收到消息...14
[153.613][t=c019:c0633254]服务器:Server_exec:已处理 ID 14、CMD=0x0
[153.613][t=c019:0x00000063d17b]服务器:收到消息:0x4613]
服务器:0x15=154613]服务器

:[0x154613]服务器:0x0000004[0x15=154613]服务器:0x154613]服务器:服务器:0x154613]服务器:服务器:服务器:0x15=0x000000154613[0x0000004[0x15=0x0000004[0x154613]服务器:0x154613]服务器:服务器:服务器:服务器:0x154613]服务器:服务器:服务器:服务器 已处理 id 16、cmd=0x2000000
[153.613][t=0x00000019:c0666446]服务器:Server_exec:数据检查清除
[153.613][t=0x00000019:c066db35]服务器:<- Server_exec:0
[c019:c0673c58] xdc.runtime.Main: DSP:测试通过[=0x00000019:c015613]
服务器
:[c0154613]服务器
:[c0154613]服务器:0x000000153613][c0153613]服务器:服务器:0x000000154613][c0153613]服务器:[c0153613]服务器:0x000000153613]服务器:0x000000154613]服务器:[c0153613][c0153617_4613]服务器:服务器:0x000000153613]服务器:0x000000153617=0x000000154613 服务器就绪
[153.613][t=Share19:c06a0760]服务器:<- Server_create:0
[153.613][t=11.19:c06a6bad]服务器:--> Server_exec:
[911.761][t=0x00000098:d89934b1]服务器:消息 Received...1 [9106a.ipt_exalt

区域重叠:[0x0000009d768][t=0x0000009d768]服务器:0x0000009d768:d768:d762]服务器:[t=dip_exal.ti_exal.ti_zh_exal.ipt 区域重叠[0x0000009d768:t.ip.d762]服务器:[t_ex xdc.runtime.Error.raise:
正在终止执行

似乎会发生重叠错误。

我们将感谢您的任何帮助。

此致  

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Biser
    我几分钟前就解决了。
    这是共享存储器条目错误。

    此致
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将此主题标记为"已解决"、以便我们可以将其关闭。