请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:TI-RTOS
各位专家,您好
我在电路板上运行 ti rt-linux。
我运行了 IPC 大数据示例。第一次运行很顺利。但当我连续运行时。 运行效果不好。
root@am57xx-evm:~/usr/bin/simple_buffer_example/release/app_host dsp1 --> main: --> Main_main: --> App_create: host is ready <- App_create: --> App_Size: CMEM_init Success CMEM_getPool Success CMEM_LOCATool Success:allocated buffer 0x569000 create=App_create:--> App_mastits=0x72x16000=maf_ma16000_maf_mastrule= 0x77x000_maf_tasks=0x77x16000=f_ma16000_maf_maf_maf_maf_maix_maf_maix1 :0x72xtask_maf_maf_maf_maf_rule= 0x72xtask_maf_ma_ma16000_maf_maf_maf_maf_maf_maf_maf_maf_mastrule= 0x72xe 发送消息1 共享内存 phys Addr ffffffffa0000000 App_exec:发送消息2 App_exec:发送消息3 App_exec:接收消息1 App_exec:准备消息4 App_exec:发送消息4 App_exec:接收消息2 App_exec:准备消息5 App_exec:发送消息5 App_exec:接收消息3 App_exec:准备消息6 App_exec :准备消息 发送消息6 App_exec:收到消息4 App_exec:准备消息7 App_exec:发送消息7 App_exec:收到消息5 App_exec:准备消息8 App_exec:发送消息8 App_exec:收到消息6 App_exec:准备消息9 App_exec:发送消息9 App_exec:收到消息7 App_exec:准备消息10 App_exec: 发送消息10 App_exec:消息接收8 App_exec:准备消息11 App_exec:发送消息11 App_exec:消息接收9 App_exec:准备消息12 App_exec:发送消息12 App_exec:消息接收10 App_exec:准备消息13 App_exec:发送消息13 App_exec:消息接收11 App_exec:准备消息14 App_exec: 发送消息14 App_exec:收到消息12 App_exec:准备消息15 App_exec:发送消息15 App_exec:收到消息13 App_exec:准备消息16 App_exec:发送消息16 App_exec:收到消息14 App_exec:收到消息15 App_exec:收到消息:16 App_exec:数据检查清除 <- App_exec:<- App_Delete :<- App_0:<- app_delete: <- Main_main: host:test passed <- main: root@am57xx-EVM:~/usr/bin/simple_buffer_example/release/app_host DSP1 --> main: --> Main_main: --> App_create: app_create:host is ready <- App_create: --> App_exec: App_init_exec: CMEM_SUCCEST_PRECISK 0x000_FAIL_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_0x000_FAILIN_SECTOR_SECTOR_SECTIONSING_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_0x000_FAILING_0x000_FAILIN_SECTION_SECTOR_SECTOR_SECTOR_000_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTOR_SECTION SR_1堆、totalSize=16777216、totalFreeSize=16777216、largestFreeSize=16777216 App_taskFxn:SR_1堆、buf=0xaa56f080、size=16777216 App_exec:发送消息1 共享存储器 phys Addr Addr ffffffffa0000000 App_exec :^停止发送 IPC 消息: //It was stopped running here.and I hit Ctrl+C 退出。 root@am57xx-EVM:~# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc2/trace0 [] 0.000] 18个资源条目、位于0x95000000 [ 0.000][t=0x00021d08] xdc.runtime.Main:--> main: [ 0.000]使用主机 [在61上注册 rpmsg-proto:rpmsg-proto 服务 0.000][t=0x00040d79] xdc.runtime.Main: NameMap_sendMessage:host 53、port=61 [ 0.000][t=0x000501ff] xdc.runtime.Main:--> smain: [ 0.000][t=0x000626dc]服务器:SERVER_CREATE:服务器就绪 [ 0.000][t=0x0006749d]服务器:<- Server_create:0 [ 0.000][t=0x0006a8f3]服务器:--> Server_exec: [153.598][t=0x00000019:bfc2eddb]服务器:收到消息...1[153.598] [t=0x00000019:bfc448b6]服务器:已配置共享区域条目... [153.598][t=0x00000019:bfc4bf30]服务器:SERVER_EXEC: Processed id 1、CMD=0x1 [153.598][t=0x00000019:bfc562d7]服务器:Message Received...2[153.599] [t=0x00000019:bfc5e8]服务器:Server=0x0000003:bfcc=0x993: 服务器:[0x0000.cn=15395993: 服务器:服务器:[0x0000003:bfd]服务器:服务器:0x0000.cn=153bfcc=15395993:服务器[0x0000.cn]服务器:服务器:服务器:服务器:0x0000.cn=0x0000.cn=153.5993bfcc=0x0000.cn]服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:服务器0x0000.cn=0x0000.cn=153.5993bf993bfcc 已处理 id 4、cmd=0x2 [153.600][t=0x00000019:bfd94340]服务器:消息接收...5 [153.602][t=0x00000019:bfe7dbed]服务器:Server_exec: processed id 5、cmd=0x2 [153.602][t=0x00000019:bfe891f6]服务器:0x0000003b= 服务器:[0x0000007603]服务器:[0x993b=1576]服务器:[0x00000015374b=15374] 服务器:服务器:[0x993b=1536]服务器:服务器:服务器:服务器:接收到0x00000017d=1536d=1536d=1536d]服务器:[0x00000017d=1536d=1536d=1536d=1536d]服务器:服务器:服务器:[0x0000001536d=1536d= 已处理 id 7、cmd=0x2 [153.604][t=0x00000019:c006fe3c]服务器:消息接收...8 [153.606]服务器:Server_cmd:已处理 id 8、cmd=0x2 [153.606][t=0x00000019:c01651fd]服务器:c019:c015396[0x601] 服务器:已接收到的[0x0000002419:15391]服务器:[0x0000003]153915993[0x0000003]15 :服务器:0x602]15:0x602[0x00000015391]服务器:服务器:服务器:[0x0000003[0x0000003]15:0x602]15:0x602]15:服务器:0x602[0x0000003[0x0000002439153915391]服务器:服务器:服务器:服务器:服务器:[0x0000003]15:服务器 已处理 id 10、cmd=0x2 [153.609][t=0x00000019:c034e6f2]服务器:消息接收到...11 [153.610][t=c019:c0437d56]服务器:Server_cmd:已处理 id 11、cmd=0x2 [153.610][t=0x00000019:c0443198]服务器:消息接收 到[0x00000019:c0610]服务器:[0x000000153.19:cn]服务器 :0x00000012=153.10613]服务器:[0x00000012=0x4610[0x00000012]服务器:0x000000153.1061]服务器:[0x00000012=0x00000012[0x00000012]服务器:0x4610[0x00000012]服务器:0x000000153.0610[0x00000012]服务器:0x000000153.1061]服务器:0x4610[0x00000012]服务器:[0x000000153.10617 已处理 ID 13、CMD=0x2 [153.613][t=0x00000019:c062c213]服务器:收到消息...14 [153.613][t=c019:c0633254]服务器:Server_exec:已处理 ID 14、CMD=0x0 [153.613][t=c019:0x00000063d17b]服务器:收到消息:0x4613] 服务器:0x15=154613]服务器 :[0x154613]服务器:0x0000004[0x15=154613]服务器:0x154613]服务器:服务器:0x154613]服务器:服务器:服务器:0x15=0x000000154613[0x0000004[0x15=0x0000004[0x154613]服务器:0x154613]服务器:服务器:服务器:服务器:0x154613]服务器:服务器:服务器:服务器 已处理 id 16、cmd=0x2000000 [153.613][t=0x00000019:c0666446]服务器:Server_exec:数据检查清除 [153.613][t=0x00000019:c066db35]服务器:<- Server_exec:0 [c019:c0673c58] xdc.runtime.Main: DSP:测试通过[=0x00000019:c015613] 服务器 :[c0154613]服务器 :[c0154613]服务器:0x000000153613][c0153613]服务器:服务器:0x000000154613][c0153613]服务器:[c0153613]服务器:0x000000153613]服务器:0x000000154613]服务器:[c0153613][c0153617_4613]服务器:服务器:0x000000153613]服务器:0x000000153617=0x000000154613 服务器就绪 [153.613][t=Share19:c06a0760]服务器:<- Server_create:0 [153.613][t=11.19:c06a6bad]服务器:--> Server_exec: [911.761][t=0x00000098:d89934b1]服务器:消息 Received...1 [9106a.ipt_exalt 区域重叠:[0x0000009d768][t=0x0000009d768]服务器:0x0000009d768:d768:d762]服务器:[t=dip_exal.ti_exal.ti_zh_exal.ipt 区域重叠[0x0000009d768:t.ip.d762]服务器:[t_ex xdc.runtime.Error.raise: 正在终止执行
似乎会发生重叠错误。
我们将感谢您的任何帮助。
此致
是的