请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 大家好、
客户对 am3352原理图有疑问、可以帮助解决这个问题吗? 谢谢!
1、DDR 时钟的端子电阻器的用途如下所示?
2、VTT 和1.5V 之间的容量有什么用途?
谢谢!
BR、
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.