请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 我们使用的外部 LCD 连接了18位(6+6+6)颜色(内部24位)、未启用 OpenGL 时、数据信号仅与像素时钟 PCLK 同步更改状态。
当我们通过运行 Qt 5.6启用 OpenGL ES 2.0时、我们会在所有三种颜色中的两个 lsb 上获得失真的数据信号。
下面是一个示例以使其清晰:当我在黑色背景(REG 0、0、0、0)上的 Qt 中绘制一个蓝色(RGB 0、0、255)框时
4条 MSB 线很好(顶部迹线 B2)、每条水平线仅变化两次。
2个 lsb 行(b0 + b1)持续切换、看起来甚至是彼此的反转。
这是否是 OpenGL 的已知问题,我们是否可以禁用此功能?
此致、
Steve