This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:在两个 EMIF 上合并 Vref 和 Vtt

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640074/am5728-combining-vref-and-vtt-on-both-emifs

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TPS51200

团队、

是否可以将电路板上的 VDDR1_VREF0和 VDDR2_VREF0组合在一起? 两个 DDR3内存组的 VTT 有相同的问题?

为此、我们的 AM5728 IDK 使用两个 TPS51200。 一个 TPS 为 EMIF1提供 VREF 和 VTT、为 EMIF2提供第二个 TPS。 如果两个 EMIF 只使用一个 TPS、我会使客户的电路板设计变得更加简单!

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 AM572x GP EVM 上、使用通用 Vtt 稳压器为两个 EMIF 生成 Vtt 和 Vref。