请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:TPS51200、
团队、
是否可以将电路板上的 VDDR1_VREF0和 VDDR2_VREF0组合在一起? 两个 DDR3内存组的 VTT 有相同的问题?
为此、我们的 AM5728 IDK 使用两个 TPS51200。 一个 TPS 为 EMIF1提供 VREF 和 VTT、为 EMIF2提供第二个 TPS。 如果两个 EMIF 只使用一个 TPS、我会使客户的电路板设计变得更加简单!
谢谢、
Robert