This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:CVDD 与不带 DVFS 的 RVDd 间的关系

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639342/omap-l138-cvdd-vs-rvdd-without-dvfs

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:TPS65070

根据本指南... processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L138_Hardware_Design_Guide

为了支持不同的电压工作点、必须遵循以下规则:

  • CVDD 不应超过 RVDd
  • 无论 CVDD 电压或工作点如何、RVDd 都不应降至1.2V 以下

如果 DVFS 未被执行(静态电源)、CVDD 是否超过 RVDd、例如 CVDD=1.3V;RVDd=1.2V?

2、RVDd 能否按照数据表的规定在 Vmin=1.14V 以上的任何位置工作、还是1.2V 为实际 Vmin (如上所述)?

我们有一个" 456MHz 之前"的旧 PCB 设计、但装配了456MHz 器件、并将 RVDd 连接到其他1.2V 静态电源...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    1) 1)在任何情况下、CVDD 都不应超过 RVDd。
    2) RVDd Vnom 为1.2V、Vmin 为1.14V、如数据表中所列。

    如果您使用的是456MHz 设备*和*计划以456MHz 运行设备,则 RAM 需要为数据表中列出的1.3V 标称值。

    即使认为下面的帖子有点令人困惑,您也可能会发现它对您有所帮助
    e2e.ti.com/.../1922923

    如果您有任何后续问题、请告知我们。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Mukul。 您上面引用的帖子实际上是导致此主题的原因...

    为了澄清这一点、当 CVDD 为1.300V 时、RVDd 是否可以在高于1.3V Vmin 工作点(根据数据表为1.25V)的任何位置工作、或作为硬性规定、RVDd 除以 RVDd > CVDD、是有效的1.3V 工作范围。

    换句话说、RVDd = 1.290V 且 CVDD = 1.295V 是否是非法操作点?

    我们使用 TPS65070来提供电源轨、并担心电压设定点容差百分比会被考虑在内...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    我知道容差很小、通常预期 RVDd 应与 CVDD 具有相同的电压、除非 CVDD 低于1.2V 标称值(RVDd 必须至少为1.2V 标称值)

    >>换句话说,RVDd = 1.290V 和 CVDD = 1.295V 是否为非法操作点?
    0.05V,我认为它可能可以正常工作,但仍将超出数据表规格,我们不会验证功能,因此无法为您提供正式的确定。

    希望这有道理吗?

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    我在上一篇文章中提到的示例完全符合 RVDd 和 CVDD 1.3V 工作点的数据表规格、但取决于补充 RVDd > CVDD 规则(不在数据表中) 的解释方式。

    本例中的设定点为 RVDd = 1.3V、CVDD = 1.3V。 如果 RVDd > CVDD 规则仅适用于工作点定义(完整 Vmin-Vmax 范围)、但如果它也适用于测量的电压、则会失败。

    根据补充 RVDd > CVDD 规则、如果 CVDD 可能比 RVDd 大几毫伏(由于电源容差)并且在数据表规格范围内、建议客户始终以1.3V 电压运行 RVDd 是一个很重要的声明。

    我建议您将此内容传递到链中、因为这是非常重要的内容、应该得到一个简洁的答案。 我们有几种预设的 L138/TPS65070设计、用于解释 RVDd > CVDD 规则。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    您能否与 TPS65070进一步共享您的电源树?

    >>我建议您将此内容传递到链中,因为这是非常重要的内容,应该得到一个简洁的答案。 我们有几种预设的 L138/TPS65070设计、用于解释 RVDd > CVDD 规则。

    我专门从架构的角度管理此设备系列的升级,因此没有人可以将其传递到。

    之所以在 wiki 中采用这一准则,是因为根据隔离逻辑设计和 RAM 电源设计,在极端情况下,如果 RAM 电源为1.2V,CVDD 为0V,这可能会导致阵列电源上的电流过大。 这可能不会造成破坏性、但我们的一般立场是避免不受控制或不预期的电流消耗、因为这会导致系统级问题/故障。

    您的情况略有不同、这就是我说这可能正常的原因。 如果您的应用全天候运行、并且每天不会经历多个电源周期等、则情况可能会更好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    根据 SLVS950G 第75页、我们将使用 TPS65070/OMAP L138的标准推荐电源拓扑。 如果您可以指定...、我很乐意向您转发一组原理图。

    作为一元的示例、如果我们将 VDCDC3 (CVDD)编程为1.2V、并将 VLDO2 (RVDd)编程为1.2V (合法的375MHz 工作点)、则这符合每个 电压轨的数据表 Vmin 和 Vmax 要求。

    但是、VDCDC3很容易在任何特定的电路板上超过 VLDO2 10-20毫伏、这违反了补充性"CVDD 不应超过 RVDd"规则、具体取决于其解释方式。

    上面的示例是 OMAP L138的一个相当标准的架构和操作点。

    该规则是否仅适用于标称工作点是否合法(根据  您在上面提到的 Clay Turner 的博文)、还是适用于测量的 CVDD 和 RVDd 电压(这会进一步缩小 Vmin-Vmax 、使其超出 数据表中的范围)?

    很抱歉将其击败为死难、但我想不出更简洁的方式来表达 这里的问题(以及困境)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    >>该规则是否仅适用于标称工作点是否合法(根据您在上面提到的 Clay Turner 的博文),还是适用于测量的 CVDD 和 RVDd 电压(这会进一步缩小 Vmin-Vmax,使其超出数据表中的范围)?

    该规则适用于什么标称操作点。   

    >>抱歉将这一问题变为死亡,但我想不到更简明的方式来表达 这里的问题(和困境)。

    没有问题,我赞赏作出澄清的应有注意。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢穆库尔的答复。

    所以...我需要澄清您之前回答的以下问题...

    >>换句话说,RVDd = 1.290V 和 CVDD = 1.295V 是否为非法操作点?

    0.05V,我认为它可能可以正常工作,但仍将超出数据表规格,我们不会验证功能,因此无法为您提供正式的确定。

    这似乎是完全有效的工作点、完全符合 CVDD = 1.3V、RVDd = 1.3V 工作点的数据表规格、因此我对您的答案感到困惑。

    对于 同一工作点、 RVDd = 1.260V 且 CVDD = 1.340V 也在数据表 规格范围内(差异为0.08V)-即使 CVDD > RVDd……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的后续回复

    本例中的设定点为 RVDd = 1.3V、CVDD = 1.3V。 如果 RVDd > CVDD 规则仅适用于工作点定义(完整 Vmin-Vmax 范围)、但如果它也适用于测量的电压、则会失败。

    向我说明您正在做什么。 因此,我之前的回答没有保留。 我只是想确保设计不会使 CVDD 额定电压为1.3V、RVDd 额定电压为1.2V。 我还解释了 wiki 中该行的意图、以确保我们了解 CVDD 上1.2V 和 RVDd 上0的最坏情况。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mukul -这是我所怀疑的。

    与 此相关的最后一个查询...

    在电源排序期间、有一个短暂的条件、在 RVDd = 0V 时 CVDD = 1.3V (CVDD 在 RVDd 之前打开)。 我假设这不在 CVDD < RVDd 规则的范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的加电序列末尾具有以下内容

    在所有电源达到其标称值之前、复位必须保持激活状态

    因此、如果在 斜坡之前保持复位/PGOOD、您所描述的条件是正常的

    此致

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!