主题中讨论的其他器件:TPS65070
根据本指南... processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L138_Hardware_Design_Guide
为了支持不同的电压工作点、必须遵循以下规则:
- CVDD 不应超过 RVDd
- 无论 CVDD 电压或工作点如何、RVDd 都不应降至1.2V 以下
如果 DVFS 未被执行(静态电源)、CVDD 是否超过 RVDd、例如 CVDD=1.3V;RVDd=1.2V?
2、RVDd 能否按照数据表的规定在 Vmin=1.14V 以上的任何位置工作、还是1.2V 为实际 Vmin (如上所述)?
我们有一个" 456MHz 之前"的旧 PCB 设计、但装配了456MHz 器件、并将 RVDd 连接到其他1.2V 静态电源...