This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GP EVM 散热器问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649385/am5728-gp-evm-heatsink-question

器件型号:AM5728

您好 、专家、

根据以下链接:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM57x_Thermal_Considerations

GP EVM 使用的散热 器 CTS BDN10-3cb/A01 根据散热器供应商信息,其热阻(散热器外壳至环境,R (ha))为26.4 C/W,

因此、在 GP EVM 案例中  、R (ja)= R (jc)+ R (ch)+R (ha)、这里、R (ja)是 AM5728结至环境、R (jc)是 AM5728结至其案例、R (ch)是 AM5728外壳至散热器、R (ha)是散热器至环境。很显然、总 R (ja)>26.4 W/C

但根据 AM5728数据表的表5-18。 热阻特性(ABC 封装), AM5728 SOC R (ja)(结至自由空气)为11.1 C/W,  

问题:为什么在 AM5728 GP EVM 上、设计人员选择热阻远高于 AM5728 SOC 本身的散热器? 如果没有散热器、看起来 AM5728 SOC 的热阻数据应该更好(11.1C/W < 26.4+ C/W)  

散热器和风扇部件号

使用散热器进行的测试使用 了 CTS BDN10-3cb/A01 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    您的数学和结论似乎有效。  但是、我认为假设或转换中存在不匹配的地方。  连接散热器后、器件的冷却效果肯定会更好。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我要补充的另一个意见是、所选的散热器是一种价格低廉、易于获取的可剥离和粘结散热器、不适合客户使用。  它在对流/静止空气中表现不好。  该散热器具有闭合的散热片、可在不强制移动时吸气。  当空气流动时、此散热器的性能显著提高。

    Tom