This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:开发所需的仿真器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648458/ccs-tms320c6748-emulator-required-for-development

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

根据之前的一篇文章、我被告知、我将需要一个仿真器来在我的 TMS302C6748开发套件上开始开发。 如果我购买仿真器、这是开始开发所需硬件的程度吗? 我受时间限制,只限於财政预算案,因此,我希望确保在这段时间后不会再进行购买。  

我正在研究使用 XDS100V2 JTAG 调试探针。 我目前在不同的机器上运行 CCS 版本5、6和7、当我开始使用我选择的仿真器进行开发时、这些版本中的哪一个将与仿真器/开发板兼容?

谢谢、

Calum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Calum、

    下面介绍了 TMS320C6748器件支持的仿真器:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    XDS110 JTAG 调试探针
    XDS200 USB 调试探针
    XDS560v2系统跟踪 USB 和以太网调试探针
    XDS560v2 System Trace USB 调试探针

    是的、它们应该与您引用的 CCS 版本兼容。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我对 XDS100V2和 XDS110感到困惑。 TMS302C6748开发套件的 wiki 上说、可以使用 XDS100、我已经亲自决定了第二个版本(V2)。 wiki 还指出、此电路板不支持 XDS110、但 TMS320C6748处理器产品页面指出可以使用 XDS110。

    这些信息冲突、因此我现在更加困惑要使用哪种探针、哪种探针与我的开发板兼容?  

    这些探头之间有什么区别、XDS110是 XDS100的更新版本还是我错了?  

    另外、为了澄清一点、一旦购买、仿真器和开发套件是否会成为在 TMS302C6748上开始开发所需的所有硬件?

    再次感谢、

    Calum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Calum、

    您应按照产品页面中的说明使用 XDS110或 XDS200。 请参阅以下文章以获取参考:
    e2e.ti.com/.../2336004

    [引用]此外、为了澄清这一点、一旦购买了仿真器和开发套件、就会成为在 TMS302C6748上开始开发所需的所有硬件?[/引用]
    是的、这应该已经足够了。 但请注意、这在很大程度上取决于您的应用是什么。 例如、对于某些音频应用、您可能需要购买麦克风、您应该将其连接到 LCDK。

    此致、
    YORDAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回复、我正在网上寻找购买 XDS110的地方、因为这在我的预算范围内。 我找不到一家目前有任何库存的供应商(我是英国的)、我要求比供应商提供的探针早得多。 XDS100是否适合并由 TMS302C6748开发套件提供支持、因为它有库存并且准时到达。

    再次感谢、

    Calum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能可以使用它。 但是、让我与设计团队核实一下。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刚刚查看了 TI 网站。 如果您单击 XDS110的链接:

     您可以使用"从 TI 购买"。 此处列出了可用项。

    如果您单击"从经销商处购买"、您将看到:

     

    您可以看到、在 Europe 选项卡上、您可以从 COMPEL 订购此调试探针。


    此致、
    Yordan